This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ77915:13系列原理图

Guru**** 2782615 points

Other Parts Discussed in Thread: BQ77915, BQ77905

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/933904/bq77915-13-series-schematic

器件型号:BQ77915
主题中讨论的其他器件: BQ77905

您好、请使用 BQ77915为13节串联电池提供定制解决方案、从而为我提供帮助。 只需要原理图。

非常感谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Nishchay、

    我们没有可用的13节电池原理图。  应用手册 https://www.ti.com/lit/pdf/slua906 和 BQ77915数据表应用部分9.3.13和10.1.1应有助于在您选择的设计工具中设置原理图。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我认为、这应该解决这个问题、您还建议使用外部 MOSFET 平衡还是仅在串联之间使用电容器?

    我的应用程序的持续电流大于80A

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Nishchay、

    电池平衡实际上更多地取决于系统中产生的失配量。  如果电池经常使用和充电、则积累失配的时间将比使用和充电频率较低的电池更短。  您可能需要在很少使用的系统上提供更高的平衡电流(外部 FET)。  您可能还需要考虑在器件之间更好地匹配负载、底部器件上的 FET 驱动器通常会在这些电池上提供比上部器件电池上的堆叠接口更多的直流负载。  BQ77905堆叠应用手册介绍了匹配的负载、这一点更重要、因为 BQ77905不具有平衡功能、并且始终开启。  BQ77915具有休眠模式、可降低电流并关闭负载、从而在休眠时不会产生不平衡。 因此、您有多个选项、具体取决于您的系统的使用方式和支持的功能。