This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ77915:BQ77915

Guru**** 2555630 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ77915, BQ77PL900, BQ76942

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/932713/bq77915-bq77915

器件型号:BQ77915
主题中讨论的其他器件: bq77PL900BQ76942

您好!

BQ77915

您能否建议6节电池的简单独立 IC?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Murthy、

    BQ77915支持6节电池、并堆叠了2个器件、但第6节电池确实需要第二个 IC。  器件在出厂时已配置好。

    bq77PL900可支持6节电池独立运行并支持6节电池、这是一款较早的器件、配置相当有限。

    BQ76942目前正在进行采样、可支持6节电池并独立运行、如果需要该功能、生产器件将具有平衡功能。  它具有高度可配置性。

    bq77PL900和 BQ76942均具有高侧开关功能、并具有监控功能。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。


    您好、先生、

    您能否发送邮件 ID 以验证我的原理图?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Murthy、

    我们希望我们的评估板用户指南、应用手册、视频和其他参考资料将帮助您根据系统需求使用我们的组件进行设计。  如果您希望我查看原理图、您应该能够将鼠标悬停在我的姓名上以选择发送 消息的选项。  我以这种方式向您发送了一封邮件。