This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ33100EVM-001:EVM 设计

Guru**** 2539500 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ33100

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/933758/bq33100evm-001-evm-design

器件型号:BQ33100EVM-001
主题中讨论的其他器件:BQ33100

问题1. 根据数据表建议"必须将 VCC 和 PACK 引脚连接到电容器阵列的正极端。"

但是、为什么 EVM 板会将 BQ33100 PIN24_VCC 连接到充电器电路的输入、而不是电容器阵列的正端接?

问题2. 根据数据表建议 、VCC 最大值为25V 或 Vvc2 + 5V。 请参阅 EVM 电路设计、当 EVM 通电时、VCC = 15V、但 Vcc2此时正在缓慢充电、而 VCC-Vvc2> 5V、BQ33100 IC 是否会损坏?  如何设计 VCC 是正确的?

Q3:    如果不使用 PIN2_NC、应该将其连接到 PIN24_VCC 吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Len、

    我将遵循 EVM 的示例布局、因为它已在设计中进行了测试。 VCCPACK 连接到电容器堆栈的顶部、在引用引脚时、数据表中可能有一个拼写错误。

    是的、确保未通过其中任一条件、因为它们是最大额定值。 检查数据集:第8.1.1.5节串联电容器配置中的引脚配置

    是 NC 应按照数据表中的说明连接到 VCC。

    此致、

    Wyatt Keller