请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:BQ33100EVM-001 主题中讨论的其他器件:BQ33100
问题1. 根据数据表建议"必须将 VCC 和 PACK 引脚连接到电容器阵列的正极端。"
但是、为什么 EVM 板会将 BQ33100 PIN24_VCC 连接到充电器电路的输入、而不是电容器阵列的正端接?
问题2. 根据数据表建议 、VCC 最大值为25V 或 Vvc2 + 5V。 请参阅 EVM 电路设计、当 EVM 通电时、VCC = 15V、但 Vcc2此时正在缓慢充电、而 VCC-Vvc2> 5V、BQ33100 IC 是否会损坏? 如何设计 VCC 是正确的?
Q3: 如果不使用 PIN2_NC、应该将其连接到 PIN24_VCC 吗?