This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS650861:启动时间和 CTRL 引脚上拉

Guru**** 2532570 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS544C25, TPS650861

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/933894/tps650861-startup-time-and-ctrl-pin-pullup

器件型号:TPS650861
主题中讨论的其他器件:TPS544C25

团队、  

最近客户询问中的几个问题。  

在最近的原理图审阅中、注意到 VTT LDO 输出上的电容明显超出预期。

  1. 我的问题是占空比限制、它在整个启动时间内是否能够承受? 在本例中、对于1.8A、典型值为33us。
  2. 如果是、您能否确认最大生存时间(如果有限制)?

    也是如此

  3. TPS544C25的数据表 提到 CTRL 引脚具有一个集成上拉电阻器。 您能不能建议上拉电阻的值是多少?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Michael、

    VTT LDO 上的总电容是多少? 它都是 PMIC 本地的、还是其中一些是 DDR 存储器本地的? 您还能澄清一下您对生存时间的意义吗? 您是否询问了 LDO 根据电容达到正确输出所需的时间?

    关于 TPS544C25的问题、该器件属于不同的产品系列。 在我们解决有关 TPS650861的问题后、我很乐意将此主题重定向给他们、您也可以专门为该器件发布另一个 E2E 问题。

    此致、

    Layne J