This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM78M:LM78M05CDT/NOPB 的器件特性尺寸

Guru**** 2815505 points

Other Parts Discussed in Thread: LM341, UA78

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/933182/lm78m-device-feature-size-for-lm78m05cdt-nopb

器件型号:LM78M
主题中讨论的其他器件:LM341UA78

您好!

为了进行辐射分析、我们需要有关 LM78M05CDT/NOPB 的更多信息。 器件设计本身似乎具有相当广泛的历史(可追溯到1990年代的 LM341)、但数据表最近进行了修订、提出了我们的辐射团队提出的问题。 作为分析每个器件的辐射影响要求的一部分、我们需要了解器件特性尺寸、以及最近数据表的更改是由于新的封装、终端还是更新了规格; 或者、更新是由于器件制造发生了变化、特性尺寸更小。

因此、这些问题与(1)器件的功能尺寸?、(2)该器件的设计/制造与其旧系列成员的相似性相关?、(3)最新数据表更改的驱动程序是什么?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Languer、

    器件完全没有任何更改。 为了达到最新的 TI 标准、最近的数据表更新进行了严格的修饰性更新、突出了不同的选项和差异、并显示了 UA78是一种成本更低的替代方案。  

    我希望这能回答你的问题。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    JCHK、非常感谢您的快速响应。 我有一个跟进问题、希望您能回答。 您是否能够判断 器件是否进行了任何设计/生产更改、从而减小了其功能尺寸(例如将晶圆迁移到较小的晶圆)。 由于该器件似乎自21世纪初就已存在、而且我们正在使用它的其他产品、因此如果没有发生任何变化、我们可以更轻松地声称我们拥有现场数据来支持任何已知的因辐射效应而导致的闩锁或类似问题 (当然、更改越近、提出该索赔就越困难)。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Languer、

    我们尚未将该晶圆迁移到新的工艺节点。 这采用相同的双极工艺。 如果我们将来确实将其移至新的流程节点、我们将发布产品变更通知(PCN)供您查看。

    我希望这能回答你的问题。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我相信确实如此-谢谢。