This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS7A24:Cout 的最大 ESR 值

Guru**** 2535150 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS7A24

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/932625/tps7a24-maximum-esr-value-for-cout

器件型号:TPS7A24

您好!

 

我对 TP7A24有疑问。

我的客户希望确认 Cout 的最大可接受 ESR 值、因为他们必须为 Cout 添加串联电阻以防止爆炸。
请告诉我。

此致、
OBA

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Oba-San、

    我必须咨询我们的设计团队。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Oba-San、

    我对延迟回复表示歉意。 我们的设计团队回复了以下回复:

    ' TPS7A24在最小输出电容为0.5uF 且有效 ESR 高达0.5欧姆的情况下保持稳定。'

    我们确实建议在数据表中使用1uF X7R 或 X5R 电容器、以获得一定的裕度、并确保满足0.5uF 的有效电容。  

    我希望这能回答你的问题。 顺便说一下、我已向 我们的 LDO 快速搜索工具添加了一项新功能 、以便您可以根据最小电容对 LDO 进行排序。  

    这应使在支持这些类型的应用时更容易找到最佳的 LDO。