This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LP2992:开/关功能

Guru**** 2826855 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/933812/lp2992-on-off-function

器件型号:LP2992

您好!

以下内容写入7.4.2的数据表。

'如果不使用此功能、开/关 输入必须连接到 VIN 、以使稳压器输出始终保持开启状态。  "

 µs 防止误操作、施加到开/关输入端的导通(和关断)电压信号的压摆率必须为≥40mV/μ s。  "

当开/关引脚连接到 VIN 时、这是否意味着 VIN 压摆率必须高于40mV/us?

此致、

Kuramochi

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Kuramochi-San、

    开/关引脚上的压摆率声明是关于从外部驱动它的。 如果开/关引脚连接到 VIN、则不应应用此限制。  

    我希望这能回答你的问题。