This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LP5907:输出电容器影响过大

Guru**** 2387080 points
Other Parts Discussed in Thread: LP5907
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/933759/lp5907-too-larger-output-capacitor-influence

器件型号:LP5907

大家好、

根据 LP5907的数据表、最大输出电容值应小于10uF。 但客户想知道、如果其输出电容器增加到100uF、会出现什么潜在问题?

此致、

斯坦利

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Stanley、

    LP5907没有强大的浪涌控制电路。 这是实现 TPS7A20所进行的众多改进之一

    这是引脚对引脚的插接、所有封装型号都应在2020年10月底/11月初之前进行 RTM。