This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS54320:过流期间的行为

Guru**** 2513185 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS54320

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/930483/tps54320-behaviour-during-overcurrent

器件型号:TPS54320

尊敬的 TI 团队:

我在以下情况下使用 TPS54320。

VIN = 8.5V、Vout = 7.2V、L = 4.7uH、RT= 68k (Fsw = 714kHz)

我们在 Iout = 3A 时进行了测试、下面是波形

绿色:Iout    黄色:Vout  青色:VSW

它会重复打开(40ms)和关闭(32ms)。 这种行为是由过流保护还是热保护造成的?

如果是 OCP、我如何将其与 下面数据表中的参数相关联?

在我们的应用中、浪涌电流按如下方式流动、 开关似乎 暂时停止。 在这种情况下、OCP 是否开始启动?

但 TPS54320 继续工作、 压降为500mV。 (黄色:Vout  绿色:Iout 青色:VSW)

  

谢谢你。

 

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

       负载是电阻负载还是电流负载?

    此致、

    Gerold

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的问题和提供的详细信息。  由于您具有极低的输入和高输出、因此您将达到100%占空比。  这可以在最后一个波形中清楚地看到、其中高电平开关在多个开关周期内保持导通。  当负载电流增加时、导通时间会增加、因此这是预期的。 当您具有稳定的3A 高电流时、如第一个波形所示、您可能会长时间达到100%占空比。  在此期间、HS 开关打开几个周期、您将达到 高侧开关电流限值。 发生这种情况时 、器 件将在等待时间后关闭、并在断续等待时间后重新启动(对于714k 的开关频率、该时间应为23ms)。  您可以通过测量电感器电流(放置环路并使用电流探头进行测量)来验证这一点。  您还可以看到、如果通过提高输入电压来避免进入100%占空比、行为是否消失。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Gerold、您好!

    负载是电流负载。

    此致

    Naim

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Steve、

    感谢您的讲解。 我想澄清一下。

    >> HS 开关打开了几个周期、您将达到 高侧开关电流限值。 发生这种情况时、器件将在等待时间后关闭、

    这意味 着触发 OCP 所需的总时间

    = HS 电流 达到6.2A (典型值) + (512周期/714kHz)的时间

    此致

    Naim

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    是的、如果您在 器件打开时放大波形、您将看到、当 SW 保持打开且达到电流限制时、输出开始下降。  等待时间后、器件将关闭、然后在断续时间后重试、然后再重新启动(16384个周期)。

    您是否能够尝试提高输入电压以查看问题是否已解决?  您是否能够监控电感器电流以查看器件达到的电流限制?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Steve

    感谢您的澄清。 它可以解决该问题。

    我们将采取适当行动。

    此致

    Naim

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    很棒!