This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS546B24A:调查- TPS546B24A 的3.3V 至0.75V @ 18A 使用

Guru**** 2543230 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS546B24A, TPS546D24A

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/932251/tps546b24a-survey----3-3v-to-0-75v-18a-use-for-tps546b24a

器件型号:TPS546B24A
主题中讨论的其他器件: TPS546D24A

尊敬的 TI:

目前在这种情况下、配置为 Vin=3.3V、Vout=0.75V、Iout=18A。  这种材料是否适合我的配置? 还是有其他建议?

(需要监控输出电压和输出电流。)

----------------------

如果此材料符合我的规格、我想确认以下问题。

a: 输出电压和频率是否可以通过类比进行设置? 还是必须通过数字设置?

b. 如何读取输出并编辑寄存器? ( TPS546B24A > PMBus > 软件狗> PC? ,  如果这是路径,我需要哪种加密狗?)

C. 可以调整输出的精度? 每个刻度为0.1V?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

     

    是的、TPS546B24A 可以支持3.3V 至0.75V @ 18A 电源解决方案。  虽然 TPS546B24A 需要最小4.0V VDD5电压来提供足够的电压来驱动功率 FET、 在其产品文件夹的"技术文档"下有一个应用手册、介绍了如何将 SYNC_OUT 功能与 小型分立式电压加倍器电路结合使用、将3.3V 输入泵入6V Avin、并使用内部 VDD5稳压器生成4.7V 栅极驱动。

    https://www.ti.com/product/TPS546B24A#tech-docs

    或此处的直接链接: https://www.ti.com/lit/pdf/sluaa03

     

    如果此材料符合我的规格、我想确认以下问题。

     

    a: 输出电压和频率是否可以通过类比进行设置? 还是必须通过数字设置?

    输出电压和开关频率均以数字方式设置、但初始数字输出电压和开关频率可通过 VSEL 和 MSEL1引脚上的电阻器进行选择。

    使用从 VSEL 到 AGND 的单个电阻器、可选择0.5V - 1.25V 的初始电压、步长为0.05V、包括0.75V。  使用 2个电阻器时、可选择一个从 VSEL 到 AGND、另一个从 VSEL 到 BP1V5的电压范围为0.6V 到1.2V、步长为0.010V。  器件上电后、可提供更高的分辨率(请参阅下文)

    与输出电压一样、开关 频率始终是数字编程的、但可以通过连接到 MSEL1的电阻器来选择初始设置。  开关频率为275kHz、325kHz、450kHz、550kHz、650kHz、 提供900kHz、1.1MHz 和1.5MHz。  

     

    b. 如何读取输出并编辑寄存器? ( TPS546B24A > PMBus > 软件狗> PC? ,  如果这是路径,我需要哪种加密狗?)

    TPS546B24A 将响应从任何源发出的 PMBus 命令。  为简化开发、TI 提供了 Fusion Digital Power Designer 图形用户界面(GUI)、可供下载。  Fusion 使用 USB-TO-GPIO 接口软件狗在计算机之间进行连接、运行融合软件、并在我们的评估模块上使用10引脚接头。

    虽然 TI 提供了这些解决方案、但任何 I2C/SMBus 或 PMBus 接口解决方案都是可行的。

    https://www.ti.com/tool/USB-TO-GPIO

    https://www.ti.com/tool/FUSION_DIGITAL_POWER_DESIGNER

    输出电压由 READ_VOUT 命令(命令代码8Bh)读取、使用 VOUT_MODE 设置的相同指数(下文讨论)

    使用 PMBus 标准线性11格式、通过 READ_IOUT 命令(命令代码8Ch)读取输出电流。  高5位(15:11) 以有符号补码格式提供指数、而低11位以有符号补码格式提供尾数。  

    如需更多信息、请参阅数据表中相应的页面:

    READ_VOUT -第7.6.64节

    READ_IOUT -第7.6.65节

    C. 可以调整输出的精度? 每个刻度为0.1V?

    无论使用何种方法来提供 VOUT 的初始值、只要 TPS546B24A 上电、就可以调整输出电压。  可用的分辨率基于 VOUT_MODE 命令(命令代码20h)的设置。  在默认值97h 下、Linear -16格式设置为-9、对应于每 LSB 2^-9伏(1.95mV)。  如果需要更高或更低的分辨率、可在禁用输出电压时调整 VOUT_MODE、以选择更高或更低的分辨率。  可用的最大分辨率为 VOUT_MODE = 94h、这会为0.244mV/LSB 设置-12的指数

    对于0.75V 输出电压、数据表中提供了输出电压调节的精度:

    在0-85°C 温度下为+/- 0.005V

    在0-125C 温度下为+/- 0.006V

    -40至+150C 时为+/-0.008V

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 TI:

    EEPROM 可以写入多少次?
    如果我们的主机可以通过 PMBus 与 VR 通信、我们是否可以使用命令读取和写入寄存器? 或者我们必须使用软件狗吗?

    谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

     

    [DK] EEPROM 可以写入多少次?

    [PJM] TPS546D24A 中使用的用户存储 NVM 是电子可擦除可编程只读存储器(EEPROM)。  在150 °C 的芯片温度下、其最短寿命为1、000个擦除/写入周期。  擦除/写入周期期间、寿命随着芯片温度的降低而提高。

    仅在 STORE_USE_ALL 期间写入用户存储 NVM (向命令代码15h 发送字节、无数据字节)。


    [DK]如果我们的主机可以通过 PMBus 与 VR 通信、我们是否可以使用命令读取和写入寄存器? 或者我们必须使用软件狗吗?

    [PJM]是。  TPS546D24A 可响应任何有效的 PMBus 通信、而不管源是什么。  USB 转 GPIO 没有特殊使能或握手。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Peter:

    如果我想修复设置的参数(例如输出电压或输出速率)、他能否将其永久记录在控制器中? (我指的是此圆圈中的次数)

    谢谢。

    BR、

    Delun

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

     

    {DK]如果我想修复设置的参数(例如输出电压或输出速率)、他能否在控制器中永久记录这些参数? (我指的是此圆圈中的次数)

    是的。  许多 PMBus 设置都受非易失性存储器(NVM)支持、因此它们将通过断电和电源恢复来保留这些设置。  要将当前 PMBus 设置存储到 NVM 中、请使用命令代码15h (STORE_USER_ALL)的发送字节协议。  这会将当前的 PMBus 值提交给 NVM。  

    TPS546B24A 在150°C 裸片温度下可支持至少1、000次的此功能、而在更低的裸片温度下可支持至少1、000次的此功能。