This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS1663:nSHDN 有效时的输出电压不为零

Guru**** 2914580 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/933570/tps1663-output-voltage-when-nshdn-active-not-zero

器件型号:TPS1663

在某些情况下、我的应用使用 nSHDN 引脚来禁用输出。 标称输入电压为28伏。 当输出端没有任何类型的负载并且 nSHDN 引脚被拉至低电平时、输出确实会下降至大约350mV、但仍然存在。 如果我在输出端施加1K 电阻、它会降至接近零或大约7mV。 当我移除电阻器时、电压会弹回约350mV。 有人能解释一下吗? 这不是一次性的-它发生在所有装置上。 数据表未说明内部导通晶体管的关断电阻或电流感应放大器的偏置电流。

谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Bruce、

    欢迎使用 E2E!

    由于泄漏电流(FET +感应电路)、您将在输出端观察到小电压。  60V 时的泄漏电流为15uA (典型值)。

    我们将在下一个修订版本的数据表中包含该内容。

    此致、Rakesh

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    早上好、Rakesh、

    这回答了我的问题。 谢谢!

    此致、

    Bruce Thompson、Astronics AES