This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMG1210:LMG1210的电源电压

Guru**** 2812305 points

Other Parts Discussed in Thread: UCC28780, LMG1210, UCC27712

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/933723/lmg1210-supply-voltage-to-lmg1210

器件型号:LMG1210
主题中讨论的其他器件:UCC28780UCC27712

大家好、

大家好、我正在设计具有 GaN 开关的有源钳位反激式转换器。 我将 UCC28780用作 PWM 控制器 IC、并将 LMG1210用于高侧低侧栅极驱动运行。 我在这里有一个关键问题。 变压器辅助绕组提供的 UCC28780电源和该 IC 具有内部启动操作、但 LMG1210没有我所了解的电路。 该电路的输入电压为48V、我无法直接为 LMG1210供电。
在这种情况下、我是否有机会从辅助绕组向 LMG1210提供电压? 或者、您是否有适合这种情况的其他栅极驱动器?

此致、
Tom Liu

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Tom、

    感谢您的联系。

    假设该电压在栅极驱动器 IC 的建议工作条件内、LMG1210可共享来自 PWM 控制器的偏置电源。

    除了钳制瞬态浪涌之外、我还建议在 LMG1210的 VIN 上连接外部限流电阻器。

    此外、根据 UCC28780EVM、替代产品可能会使用 UCC27712。

    此致、

    -Mamadou