This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CSD18510KCS:引脚热空气焊料调平区域

Guru**** 2766435 points

Other Parts Discussed in Thread: CSD18510KCS

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/932088/csd18510kcs-pin-hot-air-solder-leveling-area

器件型号:CSD18510KCS

大家好、

SOLTEAM IQC 响应 CSD1851KCS 具有 PIN 热气焊料调平区域平整度问题、请帮助澄清 图片中的红色方框。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Kevin:

    感谢您向客户推广 TI FET。 我正在与封装工程师核实您的问题。 我将在收到更多信息后尽快回复您。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Kevin:

    下面是我们的封装工程师的反馈。 您能否提供有关如何完成导联形成的更多详细信息。 这是否由第三方完成?

    来自 TI 封装工程师:

    CSD18510KCS 采用 TO-220封装。 封装采用直引脚、无成形、
    并通过电解镀锡工艺进行镀层。

    客户所示图片的针脚弯曲(与其他方向相反)

    客户会弯曲)、并提到热气焊料调平(HASL)。

    客户是否通过第三方弯曲引线、然后再镀层引脚
    使用 HASL 流程?

    电解镀锡工艺会产生非常平滑的镀锡表面。

    我们从未收到过客户的非平滑锡表面反馈。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、

    如图所示、这种镀锡 是否正常?
    在该 批号 MOSFET 中、将存在不完整的引脚镀层。  是这样吗?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Kevin:

    照片中所示的引线上似乎有裸露的铜。 我们怀疑这可能发生在导联形成过程中、导联与用于弯曲它们的工具接触。 但是、我们无法确定、因为没有有关如何完成导联成形的信息、而且在导联弯曲之前、我们没有任何照片。 在形成导联之前、是否有来自同一批次的其他 FET 可以拍摄? 或者、我们也许可以在铅的照片前后获得一些东西。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Kevin:

    只需跟进、看看您是否有任何其他信息可与 TI 共享。 如果不是、那么我想关闭这个线程。 我将等待您的回复、然后再关闭。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Kevin:

    再次感谢您的查询。 我将关闭该线程。 如果您有任何其他问题、请随时回答。