This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CSD13380F3:最大泄漏

Guru**** 2522930 points
Other Parts Discussed in Thread: CSD13380F3

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/933344/csd13380f3-max-leakage

器件型号:CSD13380F3

数据表仅在25°C 时指定最大 IDSS 和 IGSS。 我需要知道0至50 (或40)摄氏度时的最大值。

如果您有关于泄漏更低的其他微型 NMOS 和 PMOS 的提示、这也是值得欢迎的。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 David:

    感谢您关注 TI FET。 正确的是、TI 未对温度范围内的泄漏进行规格说明。 在产品开发过程中、会在数据表中对多个样片进行温度范围测试。 附件汇总了此表征期间测量的最大 IDSS 和 IGSS。 请注意、TI 无法保证这种性能、因为数据表中未指定这种性能。 我们仅保证在25摄氏度时 IDSS<50nA 和 IGSS<25nA、如数据表中所述。 CSD13380F3可能是 TI 制造的泄漏最低的小型工厂 N 沟道 FET。 通常、具有单端栅极 ESD 结构的 FET 具有非常低的泄漏、而具有背靠背栅极 ESD 结构的 FET 具有更高的泄漏。 我还在其中添加了一个指向有关 TI FET 栅极 ESD 结构的技术文章的链接。

    e2e.ti.com/.../CSD13380F3_5F00_Leakage.pdf

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢。 您是否有任何具有如此低泄漏的 MOSFET 阵列? 据我所见、FemtoFET 系列不是作为阵列存在、而是单个?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 David:

    再次感谢您关注 TI FET、但遗憾的是、我们不会制造 FET 阵列。 FemtoFET 都是单个 MOSFET 器件。 TI 的 FET 产品包括单通道器件和有限数量的双通道器件(独立半桥、共源极和共漏极)。 以下链接列出了所有双 FET。