This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ25505:数据表数据错误

Guru**** 2524460 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/933776/bq25505-wrong-datasheet-figures

器件型号:BQ25505

第1页和图16上的数据表"简化版原理图"中存在错误(图28和34正常):
VOC_SAMP 不得连接到 VSTOR。

在论坛上有一项建议
"。。 通过/VB_SEC_ON 使用具有栅极驱动器的外部 PFET 隔离在 VSTOR 上连接的任何电阻负载。"
数据表中应提到这一点。 冷启动期间的负载是一个严重问题。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Thomas:

    关于数据表图、VOC_SAMP 可以连接到 VSTOR 或 GND、分别强制设置80%或50% MPP、而无需外部电阻器。

    我同意您的第二条意见、并建议更改数据表。

    此致、

    Jeff