This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] PTH03050W:关于安装的电容器。

Guru**** 2553450 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/932535/pth03050w-about-mounted-capacitors

器件型号:PTH03050W

大家好、

您能给我讲一讲已安装的电容器吗?

我的客户表示器件有差异。
请参阅以下图片。


数据表中没有关于内部电路的说明。
我能不能认为这是类似的电容器?

如果可能、您可以告诉我每个电容器的制造商和产品名称吗?

此致。
Kengo。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Kengo、

    我们允许在我们的多个传统模块上使用一个外形尺寸较小的备用电容器。 它们可与现有的 PCB 尺寸互换。 在较小的外壳尺寸中、它是相同值的电容器。 器件的规格和性能不变。

    我已与团队联系、以了解有关每个电容器制造商/名称规格的可能信息。

    此致、
    Alejandro

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Kengo、

    我目前正在与团队进行核实、我将尽快为您提供最新信息。

    感谢您的耐心等待。

    此致、
    Davor

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Kengo、

    我们通常不会给出模块中使用的电容器的器件型号、我可以说、使用的两个电容器都符合数据表的规格。

    此致、
    Davor

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Davor、

    感谢你的答复。

    我知道它无法发布。
    但是、我的客户希望了解更多详细信息。
    因为他们认为 这是实施中的一个错误。  

    我需要一个器件型号、以确保其性能毫无疑问。

    我们恳请你给予合作。

    此致。
    Kengo。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Kengo、

    遗憾的是、正如我之前提到的、我们无法分享电容器的确切器件型号和制造商。
    但是我可以向您保证、这不是您建议的错误。
    对于此模块、允许安装尺寸更小的电容器、两个电容器的值相同、数据表中的规格对这两种情况都有效。 因此器件的性能不会受到影响。

    此致、
    Davor