This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS92612-Q1:LED 在低 PWM 下随机闪烁、在 LED 开/关之间呈脑电。 此时、采用 PWM 的光控制不是连续的。

Guru**** 2813875 points

Other Parts Discussed in Thread: TPS92624-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/932045/tps92612-q1-leds-flashes-randomly-for-a-low-pwm-umbral-between-led-on-off-at-this-point-light-control-with-pwm-is-not-continous

器件型号:TPS92612-Q1
主题中讨论的其他器件:TPS92624-Q1

您好!

我使用的 TPS92624-Q1的原理图与数据表中描述的原理图相同、Rsns=1.2R、不带 Rp、7个串联 LED、用于24V 直流电源电压。

该帧重复5次、全部与电源电压并联。 所有帧共享相同的反极性保护二极管。 所有帧共享输入 PWM 控制线。

所有操作都正常、但当它与 PWM 控制一起工作时、如果占空比处于 LED 打开- LED 关闭(非常低的 PWM)之间的点、则7个 LED 的每帧都会随机闪烁。  此时、采用 PWM 的光控制不是连续的。

我将向您介绍这个论坛。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Javier 好、

    低 PWM 有何价值?

    BR、

    Robin

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    是的、这发生在1% PWM 占空比上、频率为2-3 KHz。 脉冲宽度约为5us。

    谢谢、

    Javier

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    5us 触发了 PWM 的最短导通时间、我建议您降低 PWM 的频率。