This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ2060A:如何在 BQ2060A 上选择 SMBC SMBD 电阻器值?

Guru**** 2526700 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ2060A, BQ2060

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/932985/bq2060a-how-to-choose-smbc-smbd-resistor-value-on-bq2060a

器件型号:BQ2060A
主题中讨论的其他器件: BQ2060

尊敬的先生:

我客户的 BQ2060A 板通过 SMBC SMBD 与 CPU 板通信。

BQ42060A  电路板如下所示:R4、R5、(用于 SMBC)、 R6、R14 (用于 SMBD)与 BQ2060A 数据表中建议的不同。

( 注意:我客户 的 BQ2060A  电路板设计用于超过15年的大规模生产。)

1.  当客户电流 设计为上述电路时、我们遇到有时无法检测到 BQ2060A 板的问题  

  同时、我们已经测量了 SMBus 的波形、发现 SMBC 下降会出现更大 的振铃、如下所示:

  

2、我们已将 R4、R5 (对于 SMBC) 从10欧姆更改为100欧姆(如  BQ2060A  数据表)、然后测试超过100000次仍然可以  正常检测 BQ2060A  

   同时,我们测量了 SMBus 的波形,发现 SMBC 下降时 振铃较小 ,如下所示:


 

由于我们都检查了 SMBus 波形的高、低、设置和保持时间,因此所有波形都符合 BQ2060A 规范。

因此,我们想知道如何计算电路中的正确电阻值?  

为什么 BQ2060A 使用10欧姆的 SMBC 会产生更强的反射噪声?  

请告知、

此致、

Jerry

 

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Jerry、

    EVM 用户指南显示了使用100欧姆电阻器与线路串联的电路示例: https://www.ti.com/lit/ug/sluu179/sluu179.pdf?ts=1597855109354&ref_url=https%253A%252F%252Fwww.ti.com%252Fproduct%252FBQ2060A

    这是此芯片的新布局吗? 或者、在使用相同的电阻器和布局进行15年生产后会发生该误差? 您可以共享布局吗?

    此致、

    Wyatt Keller

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Wyatt、

     感谢您的回复, 实际上我们已通知客户 了解 使用 EVM 用户指南中100欧姆的 BQ2060A 电路,但该电池板不是采用 BQ2060A 的新布局设计。

    我的客户提到这种生产使用相同的电阻器和布局超过15年,而不是新的布局设计,我们无法从客户网站获得布局文件。

    事实上,我们真的很想知道如何计算 SMBC & SMBD 上的阻尼电阻值?

    (我们很困惑,为什么在我的客户设计中的 SMBC 和 SMBD 上都使用10欧姆,EVM 设计的 BQ2060在15年前都使用10欧姆?)

    请建议...谢谢!

    Jerry

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Jerry、

    那么、这个错误发生在15年来没有改变的电路板和芯片上、现在有很多 bq2060a、它们正运行在这个通信问题上吗? 如果是、我们将必须检查硬件或固件是否已修改。

    我认为 TI 没有有关选择阻尼电阻器的文档、通常使用100欧姆是标准配置。

    必须将设计从旧 EVM 更新为100欧姆值、这可能是因为这样的问题。

    此致、

    Wyatt Keller

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Wyatt、

      感谢您对此 问题的及时答复、 我们将根据 TI 的建议通知客户在阻尼电阻上使用100欧姆电阻。

    此致、

    Jerry