This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ28Z610:采用 BQ28Z610和配置的电池电量监测计设计

Guru**** 2587365 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ25713, BQ28Z610, BQ34Z100

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/932616/bq28z610-battery-gauge-design-with-bq28z610-and-configuration

器件型号:BQ28Z610
主题中讨论的其他器件:BQ25713BQ34Z100

您好!  

我们正在设计一个具有电池电量监测计机制的完整电池备份系统。  

对于电池充电器和管理、我们使用 BQ25713;对于电池电量计、我们使用 BQ28Z610。

作为电池、我们有3S1P 锂离子电池、额定电压为11.1-11.4V (每节电池3.7-3.8v)、额定电流为2900mAH。  

我们仅获得我们计划用于电池充电的端点线。  

您能否确认随附的原理图是否正确捕获了 BQ28Z610?

我们将 VC1使用分压器、因为数据表建议 VC1的建议运行条件为 VSS 至 VSS+5V。  

VC2与 VC1短接、因为它只是两端电池 BAT+和 BAT-。  

谢谢、诚挚的问候

Dharin

 e2e.ti.com/.../BQ28Z610_5F00_Ckt.pdf

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Dharin、您好!

    从原理图中可以看到、当它实际为3S 时、它配置为单节电池运行。 如果您使用预制电池组实施监测计、但无法访问电池电压、我们建议您使用 bq34z100等堆栈顶部监测计。

    该监测计使用 VC2作为电源输入、采用电流配置时、分压器两端的压降 VC1和 VC2可能会导致监测计欠压。

    我建议您查看一些用于电池应用的堆栈式电量监测计。

    此致、

    Wyatt Keller

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Wyatt:  

    感谢您的意见。  

    我遵循了用户指南- SLUUBE3 -适用于 VC1和 VC2连接的1S 和2S 设计。  

    在1S 设计的用户指南中、VC1和 VC2作为用户指南图2的一部分、两者之间的电阻为5欧姆和100欧姆。

    我们在电池侧提供了额外的保护、以避免任何类型的欠压。  

    那么、我们是否能够在本例中遵循基于 SLUUBE3的实现?

    谢谢

    Dharin

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Dharin、您好!

    在 SLUUBE3中、VC1和 VC2分别仅具有100欧姆和5欧姆电阻、与电池电压串联、使用140k 欧姆的分压器与 VC1和 VC2串联。 如果您无法访问电池电压、我建议您为您的应用使用堆栈顶电量计。

    此致、

    Wyatt Keller

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Wyatt:  

    感谢您提供信息。  

    如果我移除分压器并将 VC1和 VC2暴露在大约11V 的输入电压下、这是否正常?  

    VC1和 VC2的绝对最大额定值远高于此值、根据数据表、它为 VSS+30V。  

    您是否看到此更改有任何问题?  

    谢谢、诚挚的问候

    Dharin

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Dharin、您好!

    如前所述、最好使用栈顶电量监测计、而不是尝试修改 bq28z610电量监测计以与3S1P 搭配使用。 如果您为此应用修改测量仪表、则可能很难配置数据存储器以调整电压。

    此致、

    Wyatt Keller

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Wyatt:  

    感谢您提供信息。 根据您的输入、我们将针对我们的应用使用 BQ34Z100或等效产品。  

    此致

    Dharin