This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UC3823A:引脚9 - ILIM:温度系数

Guru**** 2813965 points

Other Parts Discussed in Thread: UC3823A, UC3823, UC3823B

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/933646/uc3823a-pin9---ilim-temp-coefficient

器件型号:UC3823A
主题中讨论的其他器件: UC3823UC3823B

大家好、

是否有专家可以帮助我们检查  引脚9是否有任何与温度相关的特性数据?

Etther UC3823/UC3823A/UC3823B 正常。

客户询问、谢谢!

Andrew

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我将检查并回复您

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    ILIM:0°C 至70°C

    *电流限制阈值 ICL、0.95V 至1.05V

    *过流限制阈值 ICL、1.14V 至1.26V

     

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Hong、

    感谢您的快速帮助!

    温度系数与-> 电流限制阈值 ICL (0.95V 至1.05V)是不是这意味 着(1.050.95)/70C = 0.001429/C?

    谢谢!

    Andrew

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    它不是线性关系、因此无法生成此系数。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Hong、

    明白。

    您有任何图形数据吗?

    感谢您的帮助。

    Andrew

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    此外、单个器件可能具有较小的差异、并且不同器件之间可能存在差异。 这些规格涵盖了该器件的所有可能范围。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    否、我们没有图形数据。 这些规格基于多个测试单元、然后使用统计方法来确定规格。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢! 非常乐于助人! 祝你度过美好的一天!

    Andrew