This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCC21732-Q1:IGBT 驱动器

Guru**** 2386610 points
Other Parts Discussed in Thread: UCC21750, UCC21732
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/933561/ucc21732-q1-igbt-driver

器件型号:UCC21732-Q1
主题中讨论的其他器件:UCC21750UCC21732

团队好、我们想确认是否有资源来检查 UCC21732和 UCC21750是否适合用作 IGBT 驱动器450A x 1200V 半桥电源模块的驱动器。  

非常感谢您的参与。

此致、

Mark Felipe

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Mark、

    数据表的第一页指出:

    3说明

    UCC21750是一款电隔离单通道栅极驱动器、专为直流工作电压高达2121V 的 SiC MOSFET 和 IGBT 而设计、具有高级保护特性、一流的动态性能和稳健性。 UCC21750具有高达±10A 的峰值拉电流和灌电流。

    因此、是的、它可以用于1200V 应用。

    驱动器能够将+/-10A 驱动到栅极。 如果电流不足、请按照 数据表9.2.2.8更高输出电流使用外部电流缓冲器添加缓冲器。

    如果您的问题得到了解答、请按绿色按钮。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Mark、您好!

    欢迎使用 E2E!

    UCC21732和 UCC21750都适合用作 IGBT 驱动器450A x 1200V 半桥电源模块的驱动器。 如果您想获得有关设计的进一步帮助或有任何特定问题、请分享有关应用的更多详细信息(即 IGBT 规格)

    此致、

    Andy Robles