This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS61201:如何提高可闻噪声和降低输出电压纹波

Guru**** 2385750 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS61201
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/933078/tps61201-how-to-improve-audible-noise-and-decrease-output-voltage-ripple

器件型号:TPS61201

您好!

在低于5mA 的负载条件下禁用省电模式并使用 TPS61201时、电感器或电容器会产生可闻噪声。
然后、使用示波器进行监控时、可以在几个10kHz 的频率下观察到40mVpp 的输出电压纹波。
那么、您能否告诉我如何改善可闻噪声并降低输出电压纹波?

如果您可以接受我的友谊请求、我会通过私人邮件与您分享客户原理图。

此致、
加藤

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Sadanori:

    我很高兴为其提供支持。  

    您是否可以通过私人消息与我分享原理图和波形?

    Vin 范围是多少? 负载是否过时?   

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、Minqiu-San、

    感谢你的答复。

    我刚刚通过 私人邮件向您发送了详细信息、请进行检查。

    此致、
    加藤

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Kato:

    明白了。 请允许我先关闭此帖子。 感谢您的理解。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、Minqiu-San、

    感谢您的支持。

    我理解并将通过私人消息与您联系。

    此致、
    加藤