This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCC28065:电源管理论坛

Guru**** 2538930 points
Other Parts Discussed in Thread: UCC28064A, UCC28065

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/933555/ucc28065-power-management-forum

器件型号:UCC28065
主题中讨论的其他器件:UCC28064A

大家好、

客户想知道 UCC28064A 与 UCC28065之间的区别。

您能否提供这两种解决方案之间的比较表?

谢谢!

Patty Chuang

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Patty、

    与 UCC28064A 相比、UCC28065只有两个显著的变化:

    1) 1)在 UCC28065中、最大可编程开关频率已加倍、从大约400kHz 增加到800kHz。 (低端 均保持在20kHz)。

    2) 2)在 UCC28065中、删除了 Tzcc 过零补偿功能。  在线路过零附近不再增加额外的导通时间。  这避免了使用现代 MOSFET 时的过度补偿效应并提高了 iTHD。

    两个器件的所有其他特性相同。

    此致、
    Ulrich