This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DRV103:213k 欧姆1%电阻器的24kHz 振荡器频率容差

Guru**** 2391295 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/933577/drv103-tolerance-of-the-24khz-oscillator-frequency-for-213k-ohms-1-resistor

器件型号:DRV103

大家好、

我们的客户目前正在使用 DRV101FKTWT、该器件具有固定的24kHz 振荡器频率、现已停产。

现在、他们将使用 DRV103H 作为替代产品。 问题是、他们需要为 DRV103H 设置24kHz 的电阻值 、该值基于第8页 DRV103H 数据表中给出的公式(图4)、为212.17K (客户计算值)、而闭合电阻值为213k 欧姆。

如果它们获得1%容差电阻器、如何将旧器件(DRV101FKTWT)和建议的(DRV103H)(Freq Adj 电阻器为213k Ω)之间的振荡器频率容差进行比较?

Freq Adj 电阻器是否有任何其他电阻器值或容差、可为其提供比原始 DRV101FKTWT 器件更好的容差?

如果您对客户有任何疑问、请告诉我。

谢谢、

Jonathan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、Jonathan、

    两个器件在其所选电阻值周围都有一个+-5kHz 频带。 虽然使用1%电阻器将确保所选电阻器更接近所需的实际值、但我不认为它会更改频带。