This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ25790:将4S 电池平衡端口连接到 IC

Guru**** 2826855 points

Other Parts Discussed in Thread: BQ25790

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/932740/bq25790-connection-of-4s-battery-balance-port-to-ic

器件型号:BQ25790

您好!

我正在使用4S 锂聚合物电池组和 BQ25790设计新的电池管理系统产品。 为此、我对电池组平衡端口与该 IC 的连接感到困惑。

请建议在哪里连接4S 电池组平衡端口的5引脚。

此致、

Rajesh

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Rajesh、

    BQ25790不提供电池平衡。  您能否提供电池器件型号?  TI 可能 提供兼容的电池平衡。

    此致、

    Jeff

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Jeff:

    感谢您的回复。

    我想使用4S 锂聚合物电池(总共3.7+3.7+3.7+3.7 = 14.8V)。 目前尚未确定其零件号、因为当前需求正在计算中。 但为了便于参考、我附上了一个4S 电池的图片

    此类电池具有充电平衡端口。 请建议我必须做什么。

    通过在 BATP 和 BATN 之间进行连接、是否可以使用 BQ25790为该电池充电而不会出现任何问题?

    谢谢、此致、

    Rajesh

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Rajesh、

    我不知道电池连接器。  我假设它用于电池平衡。  我不支持电池平衡器。  我可以确认790 BATP 和 BATN 分别用于电池组的正极侧和接地侧、而不用于电池平衡。

    此致、

    Jeff