This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ25703A:bq25703A 为2节镍氢电池充电

Guru**** 2553260 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ25703A, BQ24401

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/933329/bq25703a-bq25703a-charging-2-cell-nimh

器件型号:BQ25703A
主题中讨论的其他器件: BQ24401

尊敬的团队:

客户希望将 bq25703A 用于2节镍氢电池、每节电池的电压为1.2V~1.4V。

从数据表中可以看出、SYS 的最小电压为1.024V、但从寄存器 ADCVSYSVBAT 中可得到2.88V、这无法支持2节镍氢电池。 那么、bq25703A 是否有任何可以支持2节电池的方法? 还是其他任何推荐部件?

谢谢。

此致、

Sammi

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    bq24401是一款可编程的单片 IC、用于在单节或多节电池应用中对镍镉(NiCd)和镍氢(NiMH)进行快速充电管理。