This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ76940EVM:感应电阻器

Guru**** 2826855 points

Other Parts Discussed in Thread: BQ76940

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/933085/bq76940evm-sense-resistor

器件型号:BQ76940EVM
主题中讨论的其他器件:BQ76940

您好;

我正在进行 Bq76940参考设计 Tıda tıe -00255、我选择的感应电阻器或1m Ω 与 EVM 上的电阻器相同、但我遇到了一个奇怪的问题。当 BATT 引脚和 GND 与 net_m Ω 相连时 、实际上会观察到电池上的电压、但会看到 接口上的电流错误,例如 BQ769X0软件是4A,但接口上的电流是6.9A; 但另一方面、当 BATT 和 GND 引脚未相互连接时;电流看起来是真实的、但这次 IC 错误测量的电压、尤其是第一节和最后一节电池。

谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    您从哪个寄存器读取6.9A?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    在这里

    BATT - 此时与 GND 分离,但在连接时;电流 = x1.4,屏幕上的值和电压值,特别是第一个电芯的值在增加。

    谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    如果您正严格遵循 EVM、我建议您再次执行快速启动序列。 具体而言、是电流校准部分。