This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] PTN78020W:使用单电源输出驱动两个 PTN78020W#39;s

Guru**** 2522770 points
Other Parts Discussed in Thread: PTN78020W, TPSM53602

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/933572/ptn78020w-driving-two-ptn78020w-s-with-a-single-power-supply-output

器件型号:PTN78020W
主题中讨论的其他器件: TPSM53602

大家好、

我现在正在设计过程中、我很好奇:我能否使用单个电源驱动两个 PTN78020并获得相当好的结果? 假设我有一个设置为输出3.3V、另一个设置为5V。 如果我用20V @ 2.5A 信号驱动两者、是否可以从两者获得~1.25A 输出? 我是否可以采取任何措施来确保会发生与此相近的情况? 或者、我是否需要使用单独的电源来驱动每个 PTN78020W?

谢谢、

Cole

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Cole、

    您可以从同一输入电源驱动多个不同的开关稳压器。 只要输入电源能够处理来自每个下游开关稳压器的电流负载、我就不会看到单个输入电源有任何问题。  

    数据表中的效率图应有助于深入了解不同 VIN、VOUT 和负载下器件的典型预期性能。 您可能有兴趣了解 24Vin 时的典型效率特性。  

    如果您为什么要查看适用于1.25A 负载条件的6A 器件? 如果您希望在该负载下获得更高的效率、或许可以查看较新的电源模块、例如 TPSM53602。 与 PTN78020W 相比、TPSM53062在输入电压为24V、输入电压为1.25A 时的效率有望在80年代末提高。 有关更多详细信息、请参阅图6-11。  

    此致、

    Jimmy