This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS2363:需要了解我们的定制用例是否会导致任何问题

Guru**** 2811095 points

Other Parts Discussed in Thread: TPS2363

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/933175/tps2363-need-to-know-whether-our-custom-use-case-will-create-any-issues

器件型号:TPS2363

您好!

 

我有一个与 TPS2363相关的问题

在我们的系统中、我们有 PCIe 插槽、我们使用 TPS2363管理 PCIe 插槽电源的热插拔(3.3Aux、3.3Main 和12V)

如下所示。  我们将 CH-A 用于一个 x8插槽、将 CH-B 用于另一个插槽。

如果是 PCIe x8转接卡、则表明已清除

但是、对于 PCIe x16转接卡、我们将缩短 CH-A 和 CH-B 的输出(例如、CH-A 和 CH-B 的12V 短接在一起并连接到 PCIe 卡)

您能不能告诉我们、您是否发现此类实施存在任何问题。

谢谢、此致、

Padmesh

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Padmesh、

    CH-A 和 CH-B 的电源是相同还是不同? 例如,对于 CH-A 和 CH-B 来说,12V 电源是常见的,还是两个通道都由不同的电源供电?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Praveen、

    电源对于通道 A 和 B 都是共用的

    此致、

    Padmesh

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Padmesh、

    如果输入和输出连接在一起、则不会出现任何主要问题。 请确保每个通道从电源到负载的路径电阻相等、以确保负载相等。 由于我们尚未测试此配置、我们建议您在系统中实施此配置之前、在所有系统条件下彻底测试电路。