This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ40Z80:在 FET 禁用的情况下实现快速睡眠以唤醒

Guru**** 2601915 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ40Z80

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/933575/bq40z80-fast-sleep-to-wake-with-the-fets-disabled

器件型号:BQ40Z80

您好!

我目前正在尝试提高 BQ40Z80退出睡眠模式并再次开始供电的速度。 TI 建议的方法是使用!pres 引脚进入和退出睡眠模式以及切换 FET。 这正是我想要的、但有1 - 2秒的延迟。

我想知道的是、如果 BQ40Z80能够被唤醒并更快地提供电流? 例如、如果满足|CURRENT()|>睡眠电流条件、放电 FET 是否会在0.25秒(电流样本之间的时间)+ 1秒(存在!pres 检测器件的时间)内导通? 是否有更快的方法?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Kevin:

    对于 bq40z80、有许多方法可以退出睡眠模式、我建议查看 TRM 的第6.3.1节"器件睡眠"、本节包含监测计退出睡眠模式时的所有条件。

    PRS 引脚以250ms 的设置间隔进行采样、它需要4个采样来切换该位、因此无法更改 PRS 引脚的操作。

    TRM: https://www.ti.com/lit/ug/sluubt5b/sluubt5b.pdf?ts=1597947240893&ref_url=https%253A%252F%252Fwww.ti.com%252Fproduct%252FBQ40Z80

    此致、

    Wyatt Keller

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Wyatt、

    那么、只是为了澄清一下、如果 PRIS 引脚用于禁用 FET 并进入睡眠模式、那么在检测到 PREP 引脚之前、BQ40Z80将无法通过另一种方式唤醒来启用 FET?

    谢谢、

    Kevin

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Kevin:

    如果满足表中的任何条件、监测计将唤醒并恢复正常运行:

    FET 由数据存储器中的配置控制。 如果您从这些条件中的任何一种情况中唤醒、则 FET 将立即由电量监测计编程为在正常模式下运行的方式控制。

    此致、

    Wyatt Keller