您好!
我目前正在尝试提高 BQ40Z80退出睡眠模式并再次开始供电的速度。 TI 建议的方法是使用!pres 引脚进入和退出睡眠模式以及切换 FET。 这正是我想要的、但有1 - 2秒的延迟。
我想知道的是、如果 BQ40Z80能够被唤醒并更快地提供电流? 例如、如果满足|CURRENT()|>睡眠电流条件、放电 FET 是否会在0.25秒(电流样本之间的时间)+ 1秒(存在!pres 检测器件的时间)内导通? 是否有更快的方法?
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
您好!
我目前正在尝试提高 BQ40Z80退出睡眠模式并再次开始供电的速度。 TI 建议的方法是使用!pres 引脚进入和退出睡眠模式以及切换 FET。 这正是我想要的、但有1 - 2秒的延迟。
我想知道的是、如果 BQ40Z80能够被唤醒并更快地提供电流? 例如、如果满足|CURRENT()|>睡眠电流条件、放电 FET 是否会在0.25秒(电流样本之间的时间)+ 1秒(存在!pres 检测器件的时间)内导通? 是否有更快的方法?
尊敬的 Kevin:
对于 bq40z80、有许多方法可以退出睡眠模式、我建议查看 TRM 的第6.3.1节"器件睡眠"、本节包含监测计退出睡眠模式时的所有条件。
PRS 引脚以250ms 的设置间隔进行采样、它需要4个采样来切换该位、因此无法更改 PRS 引脚的操作。
此致、
Wyatt Keller