This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS25921A:使用 MCU 设置动态电流限制。

Guru**** 2507165 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/932320/tps25921a-setting-dynamic-current-limit-using-mcu

器件型号:TPS25921A

您好!

我的应用需要八个电子保险丝、其电流限制可由 MCU 动态设置在0.8A 和1.2A 之间。  

RLIM @ 0.8A = 76.8k Ω

RLIM @ 1.2A = 115k Ω

我当前建议使用76.8kOhm 固定电阻器+ 50kOhm 数字电位器、该电位器的值可由 MCU 通过 I2C 进行设置。 为了尽可能符合数据表中关于使用1%容差电阻器的建议、我将使用0.1%容差固定电阻器和1%数字电位器。 这种方法的问题在于、具有该容差范围的数字电位器对于该设计而言非常昂贵。

问题1. 我能否将所有 ILIM 引脚连接在一起、如本应用手册第6页所示、请记住、在我的情况下、Vin 和 Vout 不会连接在一起?  

如果是这样、 则所有八个电子保险丝之间仅共享一个电位计的成本是可以接受的。 但是、这种方法的缺点是、我将失去控制每个电源轨上电流限制的能力。  

问题2. 我的理解是、使用外部电阻器来设置 ILIM 引脚的电压。 是这样吗?

问题3. 如果是、我是否能够使用 DAC 设置电压电平? 这将为我提供一种使用 MCU 控制所有电子保险丝电流限制的经济高效的方法。

谢谢、

Ali Goname

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、 Ali Goname、

    欢迎使用 e2e!

    在我详细回答您的问题之前、我能否详细了解您的应用、以便我可以向您推荐更合适的器件。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Praveen、

    感谢您的快速响应。

    我使用灌电流 LED 驱动器来改变共阳极 RGBW LED 条的亮度。 IC 可安全灌入的电流量将取决于环境温度和散热器布置。 该板将用于几种不同的设置(这两种变量都将发生变化)、以及将来尚未确定的设置。 客户端坚持认为没有硬件差异、因此不能更改物理电阻值。  

    我想在每个通道的阴极侧(RGBW)上配置一个电子保险丝、以确保在每个设置中最大电流处于正确的范围内。

    此致、
    Ali Goname

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Ali、

    感谢详细的解释。

    在使用 DAC 设置 ILIM 引脚电压电平并更改电流限制设置方面、我们没有看到任何问题、但我们尚未测试此情况。 您能否在系统上实施此设置之前在 EVM 上验证此设置。