请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:TPS25926 您好、专家、
℃在其设计中使用 TPS259261、并且在将电路板置于高环境温度条件(高达70 μ V)时发现没有输出。 正常工作电流为2A、电压为12V。 请参阅以下测试步骤。 我℃器件内部有温度保护、阈值为150 μ A。 在器件上电时、它不应立即达到如此高的温度。 您能帮助分析什么可能是根本原因吗?
- 将实验板放在培养箱中、并将温度设置为70℃
- 在 ℃达到70 μ s 后为电路板加电
- TPS259261无输出
- 将℃温度设置得稍低一点、例如68 μ s、输出可以成功启动