This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS7A33:为什么它如此具有传感器性且易于损坏?

Guru**** 2390735 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS7A88, TPS7A33, TPS7A47
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/931162/tps7a33-why-is-it-so-senstive-and-easy-to-damage

器件型号:TPS7A33
主题中讨论的其他器件:TPS7A88TPS7A47

您好!

我的设计中有一些模拟电源轨使用 TPS7A88、TPS7A47、不幸的是使用 TPS7A33。 虽然前两项工作正常、但负电源轨在 Vref 引脚上提供了几 mV 的输出和几十 mV 的输出。

我的应用是基于简单数据表的应用、其中输入电容为10uF、输出电容为3x10uF、CNR 为68nF、CFF 为10nF。 电阻器组为1、2m 和100k 以及1M 和160k、PCB 布局、如数据表所示。 当我在两轮电阻器和 IC 匹配后使其运行后、第三个 IC 启动并运行、但几分钟后、它们就消失了(可能我触碰了它们?)。

我出了什么问题? 这些 IC 是否确实对某些情况敏感、我不知道这些情况?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。


    您好!  

    为了帮助解答您的问题、您是否会为显示 Vin、Vout 和 Vref 的第3个单元提供一些启动波形? 如果器件损坏、很可能某些引脚会在其绝对最大电压范围内承受应力。 触摸可能会导致 ESD 事件、从而可能导致输出引脚上的 ESD 结构损坏、并可能导致输出接地短路故障。  

    此致、  
    Jason Song

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    感谢您的回答。

    遗憾的是、我只在 NR 引脚上看到基准电压、FB 引脚显示几十毫伏。 在附件中、您将找到我的损坏 IC 波形。
    电路板由工作台电源(R&S HMP2030)供电、但正如我在该论坛上阅读的其他文章、TPS7A33对 FB 引脚上的任何正电压都很敏感。 甚至有人在启动期间具有正电压。 可以是这样吗? 我无法理解连接、为什么当两个电源轨上完全没有负载时 FB 可以变为正、但有趣的是、损坏的器件中的输出变为正。

    此致、
    Bartosz

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Bartosz、  

    感谢您提供示波器截图。 我可以看到设备3已损坏。 使用 TPS7A33时、您需要确保不超出所有引脚上的绝对最大额定电压、而不仅仅是 FB 引脚。  

    对于 FB 引脚、这里是绝对最大额定值。 您是否注意到您的应用期间存在任何电压违例? 如果您可以分享您的原理图、我可以帮助查看、以确保它遵循数据表建议。  

    此致、  
    Jason Song

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    很抱歉、我最近几天都没在实验室里。
    您将找到我的设计-原理图和电路板。 PCB 具有4层、其中一 个内部接地层和一个电源层(在 TPS 之后、TPS 由顶层的布线供电)、一个电容器位于 TPS 的同一层-底部、靠近 TPS、 其他电容器位于其正上方的顶层。

    我已经焊接了我的最后一个 TPS、但这次-在 EN 引脚上有一个开关、并且在经过几个上电周期后、依次为:工作台电源打开、EN 开关打开、它仍然有效。 我在启动期间未观察到任何电压违例、 任何电源轨上的任何正电压。  

    您能否解释损坏的 TPS 的输出上为什么存在正电压、即使它仅由负电压供电?

    此致、
    Bartosz

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、 Bartosz、  

    我查看了原理图、看起来不错。 对于受损的 IC、输出引脚可能会悬空、这意味着电压可能为正或负。 在我看来、您发现的故障可能是一个孤立的情况、我建议您运行更多测试、看看是否可以重复出现故障。 在测试期间、请确保监控重要信号并查找任何电压违例、如果您预计可能存在任何电压违例、请同时进行示波器击穿。  

    此致、  

    Jason Song

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Jason、

    感谢您的评论。 您说"孤立案例"是什么意思?
    在 EN 引脚上建立 R-C 网络以实现较小的延迟是否安全? 数据表未对可能的输入进行任何说明。

    此致、
    Bartosz

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、 Bartosz、  

    我使用一个单独的案例来指可能由事故或 ESD 事件引起的单个案例。 您可以使用 RC 网络在 EN 引脚上产生延迟。  

    此致、  
    Jason Song