This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM5180-Q1:有关 LM5180-Q1设计的问题

Guru**** 2535750 points
Other Parts Discussed in Thread: LM5180-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/933135/lm5180-q1-question-about-lm5180-q1-design

器件型号:LM5180-Q1

各位专家、您好!

我有一些有关 LM5180-Q1反激式设计的问题要咨询您。 谢谢你。

1.是否需要在输出端添加虚拟负载? 如果是、建议的值是多少?

该器件有三种模式:FFM、DCM 和 BCM。 每种模式如何影响 EMI 性能? 换言之、为了实现更好的 EMI 性能、应将哪种模式设计为显性模式?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好

    我的理解是、不需要最小负载。

    但是、我将询问该器件的应用工程师并返回  

    请尽快。

    很难说出哪种模式会表现出最佳的 EMI 性能。

    在我看来、任何使频率尽可能保持恒定的模式都是如此

    请提供帮助。

    谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好

    我已经向应用工程师核实了该器件。

    您不需要最小负载、但上确实需要齐纳钳位

    输出、如应用图所示。  该钳位通常是  

    调节输出电压的110%至120%之间。

    请参阅产品的数据表和组件计算器

    页面。

    谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Frank、

    非常感谢您的回复。 输出端的该齐纳二极管是否是强制性的? 为什么这里需要齐纳二极管? 我在降压或升压转换器的输出端找不到这样的二极管。 它是反激式的频谱技术吗?  它是否用于过压保护? 但我认为输出是稳定的、在哪种情况下、输出会变为过压? 谢谢你。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好

    根据 感测输出电压的要求,该器件的最小 Fsw 为12kHz,因此始终有一些能量传递到输出(Pout-min = 0.5*Lmag*0.3A2*12kHz)。  因此 、在输出端没有负载的情况下、输出电压将上升。 齐纳二极管在空载期间钳制电压

     谢谢