This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ25570:我可以#39;t 在 TINA-TI 编辑器中查找 BQ25570

Guru**** 2399305 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ25570, BQ25504

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/933447/bq25570-i-can-t-find-bq25570-in-tina-ti-editor

器件型号:BQ25570
主题中讨论的其他器件: BQ25504

您好!

您是否为 BQ25570创建了 Spiece 模型?

如果没有、是否有任何方法可以为此部件创建仿真?

谢谢、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Mohamed、

    遗憾的是、该器件没有模型。  BQ25504有一个型号、它具有相同的升压转换器、但我们不再支持它。  内核是一个滞后、峰值电流、不连续模式升压转换器。  如果输入电压降至 MPP 值以下、MPP 特性会提早关闭 FET。  网络上有用于此类转换器的模型。  使用一个额外的比较器和固定的 MPP 基准电压来添加 MPP 特性(不考虑该基准的采样和复位)应该不会太困难。  但愿这对您有所帮助。

    此致、

    Jeff