This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ25713EVM-017:BQ25713EVM-017

Guru**** 2587365 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ25713EVM-017, BQ25713

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/933511/bq25713evm-017-bq25713evm-017

器件型号:BQ25713EVM-017

您好!

您能否与我分享此电路板的 Altium 设计文件? 我计划在我的项目中使用此 IC。 电子邮件地址下面的位置。

selman.eldem@okuman.com.tr

谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Selman、

      我已通过 E2E 向您发送友谊请求。 我将通过 E2E 门户上的私人消息进行分享。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Kedar、

    期待您的进一步分享。 我想通过这种方式来谈谈我的项目。 我有一个机器人系统、远程控制单元、移动电源和充电器单元。 我在这些器件上有几个4S 锂离子电池组。 您认为 BQ25713是一个不错的选择吗?

    谢谢。   

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Selman、

      这取决于您的系统要求。 此部件功能丰富、具有降压/升压/降压/升压模式以及 OTG (OTG 用于移动电源)。 我已通过私人消息向您发送请求的文件。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Kedar、

    感谢你的帮助。

    此致。