This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM5163:它是否可以在反相降压配置下工作?

Guru**** 2529560 points
Other Parts Discussed in Thread: LM5163

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/932447/lm5163-will-it-work-in-an-inverting-buck-configuration

器件型号:LM5163

是否可以在反相降压配置中使用 LM5163 (如 SLVA317中所述)?

如果是、环路响应是否有任何注意事项? 部件没有任何补偿节点-是否有任何可能影响性能的因素?

3类纹波公式对于此配置是否仍然有效?

谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Ilya、

    是的、可以在反相降压配置中使用 LM5163。

    关于环路响应、反相降压升压的控制环路传递函数中存在右半平面零点、该半平面零点会引入一些相位滞后、从而减小相位裕度。

    让我和我的同事谈谈  有关3类纹波公式的更多经验、并在明天向大家介绍这些公式是否仍然有效。

    此致、

    Harrison Overrurf

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Ilya、

    为了确保正常运行、应对 LM5163数据表中的公式8进行以下更改:

    Raca<=(Vin_min*ton)/20mV

    其中:

    TON=DT

    D=|Vout|/|Vout+Vin|

    T=开关周期

    使用最小输入电压进行这些计算、因为此时会发生潜在的不稳定性。

    如果您有其他问题、请告诉我。

    此致、

    Harrison Overrurf

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢、Harrison。

    只需确保 Raca 是否应小于 (Vin_min*ton)/20mV? 还可以吗?

    编辑:

    我正在浏览 snva874文档、其中等式7表示 Raca 项应小于或等于。 而在 LM5163数据表中、Raca 项(公式25)应大于或等于。 我很困惑。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Ilya、

    良好的捕获、公式25可能是一个拼写错误。 Raca 应小于或等于(Vin_min*ton)/20mV。

    此致、

    Harrison Overrurf