This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ21061:检测是否处于运输模式

Guru**** 2815505 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/933096/bq21061-detect-if-in-ship-mode

器件型号:BQ21061

你(们)好 是否有任何方法可以通过探测其中一个引脚来检测器件是否处于运输模式?  

我知道在运输模式下没有输出可用。 但是、我是否可以使用具有已定义状态和/或我可以设置的输出?

我可以使用 LDO 输出、PG 引脚或 VDD 引脚吗? E g 从§7.4中得知的 VDD 引脚在运输模式之外的所有模式下均处于激活状态、并且 PG I 可以自由控制。 但我不知道这些引脚在运输模式下的状态:它们是高阻抗、接地还是未定义?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    您可以使用 VDD 引脚。 当器件处于活动状态时、VDD 始终开启、当器件处于运输模式时、VDD 始终关闭。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢。 我是否可以假设 VDD 在关闭时为零(或最大值是多少)? 我是否需要在 VDD 和 GND 之间添加一个小型虚拟负载以确保它为~零? (我不能承受低阻力、但可能是1 Mohm。) 温度0至50°C。

    我可以在评估模块上测量这些内容、但最好让您做出响应。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    VDD 用于为内部电路供电、因此无需在引脚上添加额外的负载。 当器件进入运输模式时、VDD 将变为零。