This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS54331:TPS54331的原理图/布局审查

Guru**** 2812305 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/933043/tps54331-schematic-layout-review-for-tps54331

器件型号:TPS54331

大家好、

我的客户希望获得您的帮助、以查看下图所示的原理图/布局。

欢迎提出任何建议。 感谢你的帮助。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!  

    我将查看 SCH 和布局、您能否确认以下内容:  

    • 指示器值、从 SCH 可以很清楚地看出 nit
    • VIN=19V、
    • VOUT=5V
    • IOUT=3A。  
    • 您能否在您提供的布局中圈出 U5的位置。  

    谢谢  

    Tahar  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Tahar、

    感谢你的帮助。

    是的。 我确认规格:

    VIN=19V

    VOUT=5V

    Iout=3A

    L=4.7u 4a.

    另请参阅位于底层的 U5布局。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Tahar、

    感谢你的帮助。

    是的。 我确认规格:

    VIN=19V

    VOUT=5V

    Iout=3A

    L=4.7u 4a.

    另请参阅位于底层的 U5布局。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的冯斌:

    以下是我的 SCH 评论:

    • 调整 LC 滤波器、将电感器增大到8.2uH。 2x47uF 是好的
    • Cboot 需要100nF、我无法清楚地读取 SCH 中的值。
    • 反馈电阻器值未正确提供5.0V 输出。 它设置为4.23、请使用数据表中的公式05、VREF 为0.8V。 或者使用10.2K 和1.96K、它应该会为您提供5V 输出电压。
    • 所需的软启动是什么? 对于1000pF、SS 时间为0.4ms。
    • EN 良好、VIN=19、VEN 为3V。 请记住、最大 VEN 为6V。

    布局注释:

    • PH 走线需要尽可能小。 电感器推得太远、并产生较长的 PH 走线、因此不建议这样做、因为它会在电路板中产生噪声。
    • 在 VIN 迹线上添加更多过孔、以帮助散热

    谢谢

    Tahar