This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ76940:有关 bq76940的查询

Guru**** 2526700 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ76940, BQ78350-R1A, TIDA-00792, BQ76200

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/933279/bq76940-inquiry-regarding-bq76940

器件型号:BQ76940
主题中讨论的其他器件: BQ78350-R1ATIDA-00792BQ76200

您好!

我希望将 IC bq76940用于我公司正在开发的 BMS、我们需要做一些澄清。 有人可以帮我解决这些问题吗?

1) 1)此器件可以单独使用、也可以始终与主机控制器(或配套 IC)配合使用?

2) 2) 我们希望使用 bq76940 IC、该 IC 具有高达200A 的持续放电电流和60-80A 的充电电流(48V 电池系统)。 充电过流和放电过流保护限制是否支持此功能?

3) 3)我们将要求平衡电流约为200mA、并将相应调整平衡 MOSFET 和电阻器的大小、但希望确认平衡 FET 驱动器能够处理更高的平衡 FET 尺寸、从而满足栅极电流要求。

4) 4)我们希望拥有基本的12V 电池设计、并希望 BMS 设计支持多节12V 串联电池、从而打造完整的24/36/48V 系统。 这样做是否存在任何固有问题? 请注意、单个12V 模块将是独立的电池和 BMS 模块。

谢谢、

Darshil Dharod

电子邮件:darshildharod@gmail.com /电话:+91 9005785447

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Darshil、

    请参阅以下链接。 我相信您正在与 Mandar 合作、我在本主题中回答了这些问题。 使用 BQ76940和 BQ78350-R1A 配套控制器、我相信您可以实现这些系统目标。 您可能还需要考虑 BQ76200高侧驱动器。 BQ76200有一个应用手册、介绍如何为更高电流的应用驱动多个 FET。 TI 参考设计(TIDA-00792)将这些器件结合使用。

    https://e2e.ti.com/support/power-management/f/196/p/933486/3448497

    此致、

    Matt