This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ77915:有关 bq7791506的查询

Guru**** 2551110 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/933288/bq77915-inquiry-regarding-bq7791506

器件型号:BQ77915

您好!

我计划将 bq7791506保护和管理 IC 用于我公司正在开发的 BMS。 我对 IC 有一些澄清。 有人可以帮助解决这些问题吗?

1) 1)我们希望使用该 IC、其连续放电流和充电电流分别高达200A 和60-80A。 如果感测电阻器的大小合适且 CFET/DFET 驱动器输出可以支持更大的 MOSFET 栅极电流、则充电过流和放电过流保护限制是否支持此要求?

2) 我们将要求平衡电流约为200mA、并相应地调整外部平衡 MOSFET 和电阻器的大小、但需要确认 IC 中的平衡 FET 驱动器可用于外部运行、并且平衡 FET 驱动器能够实现 处理较高的平衡 FET 尺寸、从而处理栅极电流

3) 3)对于可以级联以实现更高电池系统的单个 IC 的数量是否有最大限制。

4) 4)根据数据表、特定 IC 的过压保护阈值为3.8V、我们需要3.6V 的阈值。 与磷酸铁锂标准阈值相同的产品系列中是否有具有此阈值的 IC?

5) 5)我们正在寻找一种基本的12V 电池设计、并正在寻找潜在的应用来支持独立的多节12V 串联电池、从而形成一个完整的24/36/48V 系统。 这样做是否存在任何固有问题? 请注意、单个12V 模块将是独立的电池和 BMS 模块。   

谢谢、

Darshil Dharod

电子邮件:darshildharod@gmail.com / coulomblitech@gmail.com