This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCC27200:合适的器件

Guru**** 2505575 points
Other Parts Discussed in Thread: UCC27282, UCC27200

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/933376/ucc27200-suitable-part

器件型号:UCC27200
主题中讨论的其他器件:UCC27282

尊敬的团队:

这是来自台达塔队的 Kevin。

这里是否有最大额定电压为5V 的高低侧驱动器?

BR

Kevin

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Kevin:

    感谢您关注 TI 半桥驱动器。 您似乎正在寻找具有较低 UVLO、以接近5V 运行电压为目标的100V 类半桥驱动器。

    TI 最近发布的器件与 UCC27200相比具有更高的性能、包括更低的 UVLO 电压。 UCC27282是一款功能与 UCC27200相似的半桥驱动器、其最大 VDD UVLO 为5.4V。 可通过以下链接找到 UCC27282的数据表。

    https://www.ti.com/lit/ds/symlink/ucc27282.pdf?ts=1597935304527&ref_url=https%253A%252F%252Fwww.google.com%252F

    确认这是否能解决您的问题、或者您可以在此主题上发布其他问题。

    此致、