This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS54824EVM-779:应用问题

Guru**** 2589280 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS54824, TPS54A24

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/932466/tps54824evm-779-application-problem

器件型号:TPS54824EVM-779
主题中讨论的其他器件:TPS54824TPS54A24

在 EVM 测试期间、发现当 PGOOD 在断电过程中无负载输出时、1秒后将生成1V 的电压。 加载输出时、输出电压非常低。 该电压来自哪里?

蓝色的是 PGOOD。 粉红色是 PGOOD 上拉电阻

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Yadong、您好!

    我怀疑所发生的情况是输入电压下降到足够低的水平、以至于 TPS54824没有足够的电压来保持内部 PGOOD FET 导通。 该限值由第6页上有效输出规格的最小 VIN 提供。 如果 Vin 降至0.7V 以下、典型值为4mA 时、PGOOD FET 将无法再连接到0.5V 以下的引脚。

    我想通道1是输入电压吗? 当 PGOOD 电压开始向上浮动时、它看起来确实小于1V。

    Anthony

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    但在本例中、PGOOD 不应小于0.5? 我认为测试感觉像是对电容器进行充电和放电。 寄生电容和输出电容之间的平衡过程。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Yadong、您好!

    数据表中的规格只是电源正常下拉 FET 的电压与电流曲线上的一个点。 幸运的是、我们在 TPS54A24数据表中为该 FET 提供了 Vin 与 IpGood 曲线。 TPS54824和 TPS54A24器件的电源正常引脚设计相同。

    编辑:我注意到这两个器件的规格稍有不同。 尽管数字不相同、但该曲线的形状将相同。