This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCC256402:关于高压启动

Guru**** 2513185 points
Other Parts Discussed in Thread: UCC256402

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/931364/ucc256402-regarding-high-voltage-startup

器件型号:UCC256402

尊敬的 TI 专家:

我的客户正在使用 UCC256402。  我有疑问。

在启动时、他们检查了 VCC 波形。  峰值电压上升至29.5V。 数据表规格最高可达28V

是否有任何点可以控制电压?

该规格过压是否会在高压启动期间损坏 IC?

请检查一下...

谢谢、

Downey Kim。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Downey Kim:

    IC 将控制其自己的 VCC 充电电流。 IC 外部无需任何器件即可控制电压。 该引脚的额定电压最大为30V、因此29.5V 不会损坏器件。 请提供一个波形、显示在 VCC 充电状态期间 VCC 为29.5V。

    此致、

    本·洛夫

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Ben、

    附加波形。 在某些情况下、它的测量值高于30V。

    请告诉我您的意见。

    谢谢

    Downey Kim。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Downey、

    感谢您的波形。 VCC 超过26V 后、VCC 上升的斜率有显著变化。 您能否在启动期间测量 AUX 绕组上的电压? 也许浪涌电流有点高、这会在启动的初始开关周期内产生比预期更大的 AUX 绕组电压。

    您还可以确认您在多个电路板上看到此行为、还是只在1个特定电路板上看到此行为?

    此致、

    本·洛夫

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Ben、

    CH3:VCC

    CH4:Aux (在通过二极管之前)

    每组都存在差异。  VCC 电平为高电平1组。  其中大多数不超过29V。

    您能不能猜测是什么导致它上升到30V 以上?

    谢谢

    Downey Kim。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Downey、

    我猜 AUX 绕组与初级绕组的耦合比次级绕组更好。 因此、在初始开关周期期间、您会看到 AUX 绕组上的电压更大、因为浪涌电流有点高。  

    如果您增加初始开关频率、它应使峰值浪涌电流降低一些。 某些设计可能在此原理图中包含 R214、C210、Q205和 D206等分立式 LDO 电路:https://www.ti.com/lit/df/tidm580/tidm580.pdf?ts=1597928464686&ref_url=https%253A%252F%252Fwww.ti.com%252Ftool%252FPMP40580

    此致、

    本·洛夫