This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS51200:VO 和 VREFOUT 输出

Guru**** 2782575 points

Other Parts Discussed in Thread: TPS51200

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/933337/tps51200-vo-and-vrefout-output

器件型号:TPS51200

您好!

 将 TPS51200用于 DDR3 VTTDDR (TPS51200中为 VO)和 VTTEFF (TPS51200中为 VREFOUT)、

VLDOIN = 1.5V,REFIN = 1.5V,因此如果 VTTDDR = 0.75V 且 VTTEFF = 0.75V,则该电压是正确的。

但某些 PCB 板输出电压不正确。 即 VTTDDR = 1.5V、VTTEFF = 1.5V。

我们在 PCB 板中替换 TPS51200、但输出电压 仍然错误。

我不知道下一步该做什么。

请查看已爆炸的 TPS51200原理图、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Young、  

    原理图未显示。  

    是否可以再次连接?

    谢谢