This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM3643:调光 LED

Guru**** 2511985 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/932562/lm3643-dimming-leds

器件型号:LM3643

您好!

在从一个 LED 切换到另一个 LED 时、逐步调暗 LED 的最简单解决方案是什么?
您能否为基本函数提供代码?
我假设一个具有 Torch 亮度寄存器(0x05)/ (0x06)的 for loop 可以完成该工作吗?

谢谢、此致、

Ambroise

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Ambroise、

       我对您的描述有点困惑、您能否为您想要实现的目标绘制波形? 我可以为您提供帮助。

    BR

    肖恩

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Sean、

    这里是一张图片、用于阐明我们的应用。 如果您有任何其他问题、请告诉我。

    BR Ambroise

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Ambroise、

      没有用于实现此函数的直接寄存器、但可以通过更改 reg0x05和 reg0x06来实现此函数。 这意味着您可以减小 reg0x05值并增大 reg0x06

    BR

    肖恩

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Sean、  
    这听起来是一个很好的解决方案。 我们是否为此函数提供了某种伪代码?

    BR Ambroise

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

     您好、Ambroise、

       很抱歉、我们没有这种参考代码、但它非常简单、您只需更改 reg0x05和0x06。

    BR

    肖恩