This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS2553D:用于安全的 TPS2553DRVR

Guru**** 2516170 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS2553

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/933289/tps2553d-tps2553drvr-for-safty

器件型号:TPS2553D
主题中讨论的其他器件:TPS2553

大家好、

对于 TPS2553、该规格如下所示。

当 IC 被过压(超过6.5V、可能是12V)烧坏时、是否会有烟雾和火灾

因为 IC 控制在电池附近、所以我的客户 已经考虑了这一点。

是否有任何相关的实验报告可用、谢谢。

此致

摇滚

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Rock:

    我们没有相关报告。

    在某些情况下、它可能会有烟雾和火灾。 但对于12V 输入、我不确定这一点。

    对于 TI 的政策、我将首先单击 Resolved 按钮。

    如果您有任何其他问题、请随时与我联系。

    如果您认为问题已解决、请单击"问题已解决"按钮。

    谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、 Ziv、

    您是否对此 IC 输入过压测试结果的测试报告有更多了解?

    您能否提供 UL 列表–文件号 E169910和 NEMKO IEC60950-1-AM1 ed2.0信息。

    在 TPS2553网页中、仅进行 HAST、高温和 HBM 测试。

    https://www.ti.com/qualificationsummary/qualsumm/home?actionId=2800&partNumber=TPS2553DRVR

    https://www.ti.com/orm/home?actionId=2801&partNumber=TPS2553DRVR

    此致

    摇滚

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Rock:

    没有测试报告。

    仅限数据表中指定的 ABS 值。

    如需 CB 报告、请向我提供电子邮件地址。

    对于 TI 的政策、我将首先单击 Resolved 按钮。

    如果您有任何其他问题、请随时与我联系。

    如果您认为问题已解决、请单击"问题已解决"按钮。

    谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Ziv、

    谢谢、  

     ABS 值是否如下?

    我的电子邮件 :Rock.Shao@arrow.com  

    此致

    摇滚

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    正确。

    已通过电子邮件将 CB 文件发送给您。

    对于 TI 的政策、我将首先单击 Resolved 按钮。

    如果您有任何其他问题、请随时与我联系。

    如果您认为问题已解决、请单击"问题已解决"按钮。

    谢谢。