This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM5143-Q1:四相运行

Guru**** 2614265 points
Other Parts Discussed in Thread: PMP10979, LM5143-Q1, LM5143

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/932534/lm5143-q1-4-phase-operation

器件型号:LM5143-Q1
主题中讨论的其他器件:PMP10979LM5143

您好、支持团队、

LM5143-Q1 能否使用两个 LM5143-Q1支持像 PMP10979这样的四相运行? 4相位将需要、停止从器件 LM5143上的两个误差放大器并支持外部时钟运行。

https://www.tij.co.jp/tool/jp/PMP10979

谢谢、

Koji Ikeda

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    是的、它可以支持 四相操作。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Iven-San、

    感谢您的支持。 我可以找到四相的应用手册。

    https://www.tij.co.jp/jp/lit/pdf/snva870

    应用手册图1显示了四相原理图、但我不确定如何实现 FB 环路、因为所有 FB 引脚都上拉了 VDDA 或 GND。 您能解释一下反馈电路吗?

    谢谢、

    Koji Ikeda

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    如其数据表所述、将 FBx 连接到 VDDA 以实现3.3V 输出、或将 FBx 连接到 AGND 以实现5V 固定输出。